Připojení k řídicí elektronice přes Wi-Fi - EasyIO - LIT-12013879 - Building Management - FW-28 Input/Output Controller - 1.0

Stručný návod k použití EasyIO FW-28

Product
Document number
LIT-12013879
Version
1.0
Revision date
2024-02-22

Procedura

  1. Na panelu nástrojů na ploše počítače klikněte na ikonu sítě Wi-Fi.
  2. Vyhledejte SSID řídicí elektroniky a připojte se k němu.
    Poznámka: Výchozí SSID řídicí elektroniky je kombinací písmen řady řídicí elektroniky a posledních čtyř znaků adresy MAC řídicí elektroniky, například FW-012A. Adresu MAC najdete na štítku na zadní straně řídicí elektroniky.
  3. Zadejte výchozí heslo. Další informace získáte u svého dodavatele.
  4. Chcete-li provést ping na řídicí elektroniku zadejte do příkazového řádku příkaz ping a IP adresu řídicí elektroniky.
    Poznámka: Další informace o výchozí IP adrese řídicí elektroniky viz Výchozí adresa IP primární sítě, maska podsítě a brána.