Canada - Facility Explorer - LIT-12011657 - Accessory - Field Device - BTCVT Wireless Commissioning Converter - FX-PCA26 Advanced Application Programmable Controller - FX-PCA36 Advanced Application Programmable Controller - FX-PCA49 Advanced Application Programmable Controller - FX-PCG16 General Purpose Programmable Controller - FX-PCG26 General Purpose Programmable Controller - FX-PCV16 Programmable VAV Box Controller - FX-PCV18 Programmable VAV Box Controller - FX-PCV19 Programmable VAV Box Controller - FX-PCX17 Expansion Input/Output Module - FX-PCX27 Expansion Input/Output Module - FX-PCX37 Expansion Input/Output Module - FX-PCX47 Expansion Input/Output Module - Handheld VAV Balancing Sensor/Tool

FX-PC Series Programmable Controllers and Related Products Product Bulletin

Brand
Facility Explorer
Product name
BTCVT Wireless Commissioning Converter
FX-PCA26 Advanced Application Programmable Controller
FX-PCA36 Advanced Application Programmable Controller
FX-PCA49 Advanced Application Programmable Controller
FX-PCG16 General Purpose Programmable Controller
FX-PCG26 General Purpose Programmable Controller
FX-PCV16 Programmable VAV Box Controller
FX-PCV18 Programmable VAV Box Controller
FX-PCV19 Programmable VAV Box Controller
FX-PCX17 Expansion Input/Output Module
FX-PCX27 Expansion Input/Output Module
FX-PCX37 Expansion Input/Output Module
FX-PCX47 Expansion Input/Output Module
Handheld VAV Balancing Sensor/Tool
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011657
Revision date
2019-12-06

This Class (A) digital apparatus meets all the requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations. Cet appareil numérique de la Classe (A) respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

RF Transmitters: Industry Canada Statement

The term IC before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met. Le terme «IC» précédant le numéro d’accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.

Section 5.5 of RSS-210

This device has been designed to operate with an antenna having a maximum gain of 2 dB. Antenna having a higher gain is strictly prohibited per regulations of Industry Canada. The required antenna impedance is 50 ohms. Cet appareil a été conçu pour fonctionner avec une antenne d'un gain maximum de 2 dBi. En application des réglementationsd'Industry Canada, l'utilisationd'uneantennedegainsupérieurest strictement interdite.L'impédance d'antenne requise est de 50 ohms.

Section 5.11 of RSS-210

To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (EIRP) is not more than that required for successful communication. Pour réduire les interférences radio potentielles avec les dispositifs d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de façon à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ne soit pas supérieure à la puissance nécessaire pour une bonne communication.