Wiring - BCPro - Facility Explorer - CH-PCX3733-0 - Field Device - FX-PCX37 Expansion Input/Output Module

PCX3733 Expansion Input/Output Module Installation Guide

Product
Controls > Input/Output Controls > FX-PCX37 Expansion Input/Output Module
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
Revision date
2020-11-11
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-1159
CAUTION
  • Risk of Electric Shock
  • Disconnect the power supply before making electrical connections to avoid electric shock.
ATTENTION
  • Mise En Garde: Risque de décharge électrique
  • Débrancher l'alimentation avant de réaliser tout raccordement électrique afin d'éviter tout risque de décharge électrique.
CAUTION
  • Risk of Property Damage
  • Do not apply power to the system before checking all wiring connections. Short circuited or improperly connected wires may result in permanent damage to the equipment.
ATTENTION
  • Mise En Garde: Risque de dégâts matériels:
  • Ne pas mettre le système sous tension avant d'avoir vérifié tous les raccords de câblage. Des fils formant un court-circuit ou connectés de façon incorrecte risquent d'endommager irrémédiablement l'équipement.
Important: Do not exceed the electrical ratings. Exceeding electrical ratings can result in permanent damage and void any warranty.
Important: Use copper conductors only. Make all wiring in accordance with local, national, and regional regulations.
Important: Electrostatic discharge can damage components. Use proper electrostatic discharge precautions during installation, setup, and servicing.

For detailed information on configuring and wiring an MS/TP Bus, FC bus, and SA bus, refer to the FX-PC Series Controller MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011670) .