Wiring - BCPro - Facility Explorer - CH-PCX2723-0 - Field Device - FX-PCX27 Expansion Input/Output Module

PCX2723 Expansion Input/Output Module Installation Guide

Brand
BCPro
Facility Explorer
Product name
FX-PCX27 Expansion Input/Output Module
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-1116
Document revision
D
Version
Revision date
2020-11-11
Language
English
WARNING
  • Risk of Electric Shock:
  • Disconnect or isolate all power supplies before making electrical connections. More than one disconnection or isolation may be required to completely de-energize equipment. Contact with components carrying hazardous voltage can cause electric shock and may result in severe personal injury or death.
Avertissement
  • Risque de décharge électrique:
  • Débrancher ou isoler toute alimentation avant de réaliser un branchement électrique. Plusieurs isolations et débranchements sont peut-être nécessaires pour -couper entièrement l'alimentation de l'équipement. Tout contact avec des composants conducteurs de tensions dangereuses risque d'entraîner une décharge électrique et de provoquer des blessures graves, voire mortelles.
CAUTION
  • Risk of Property Damage:
  • Do not apply power to the system before checking all wiring connections. Short circuited or improperly connected wires may result in permanent damage to the equipment.
ATTENTION
  • Mise En Garde: Risque de dégâts matériels:
  • Ne pas mettre le système sous tension avant d'avoir vérifié tous les raccords de câblage. Des fils formant un court-circuit ou connectés de façon incorrecte risquent d'endommager irrémédiablement l'équipement.
Important: Do not exceed the expansion module electrical ratings. Exceeding expansion module electrical ratings can result in permanent damage to the expansion modules and void any warranty.
Important: Use copper conductors only. Make all wiring in accordance with local, national, and regional regulations.
Important: Electrostatic discharge can damage expansion module components. Use proper electrostatic discharge precautions during installation, setup, and servicing to avoid damaging the expansion module.

For detailed information on configuring and wiring an MS/TP bus, FC bus, and SA bus, refer to the FX-PC Series Controllers MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011670) or MS/TP Communications Bus for BCPro System Technical Bulletin (LIT-12011908) .